This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:在 DCM 模式下30mA 输出时的转换效率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146-Q1, LM25141, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019319/lm25145-conversion-efficiency-with-dcm-at-30ma-output

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5146-Q1LM25141LM25148

您好的支持团队、

我希望在以下条件下获得转换效率。

MODE = DCM
VIN = 14V
Vout = 7.5V
Iout = 30mA

但数据表的图2和图3中没有小于100mA 的数据。
除了使用 WEBENCH 进行计算之外、还有其他方法吗?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我们目前不会在 WEBENCH 或 快速入门计算器中对 DCM 运行模式建模。 但是、您可以通过适当修改 LM5145或 LM5146-Q1 EVM 来尝试您的配置。

    请考虑使用 LM25141或 LM25148控制器、这些控制器具有低静态电流、专为实现高轻负载效率而设计。

    此致、

    Tim