请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER 主题中讨论的其他器件:LM25145、 LM5145、 LM5146-Q1
您好的支持团队、
LM25145 DCM 是否仅限?
即使关闭二极管仿真模式、SYNCIN 引脚中也只插入一个电阻器、并且不会变为高电平。
我要做的是 DCM 效率仿真、但我想将其与 CCM 进行比较。
无论二极管仿真模式开关如何、报告上的模式都是 CCM、因此无法确定它是 DCM。
此致、
DIE-K