This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:LM25145:DCM 或 CCM 的设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5145, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019279/webench-power-designer-lm25145-setting-of-dcm-or-ccm

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM25145LM5145LM5146-Q1

您好的支持团队、

LM25145 DCM 是否仅限?
即使关闭二极管仿真模式、SYNCIN 引脚中也只插入一个电阻器、并且不会变为高电平。
我要做的是 DCM 效率仿真、但我想将其与 CCM 进行比较。

无论二极管仿真模式开关如何、报告上的模式都是 CCM、因此无法确定它是 DCM。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    目前、二极管仿真模式未在 WEBENCH 上建模。 我们看起来是一样的。 我们将在下周之前再次与您讨论是否可能实现同样的功能。 请注意、在 Webench 上启用它需要一些时间(暂定为一个月)。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我们目前不会在 WEBENCH 或 快速入门计算器中对 DCM 运行模式建模。 但是、您可以通过适当修改 LM5145或 LM5146-Q1 EVM 来尝试您的配置。

    此致、

    Tim