This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:有关 EN 引脚与放大器;PWRGD 引脚的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139-SP, TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016342/tps50601-sp-questions-about-en-pin-pwrgd-pin

器件型号:TPS50601-SP
主题中讨论的其他器件:LM139-SP

你(们)好

客户对 EN-Pin 有几个问题。

在 VIN = PVIN = 0V 期间、EN 引脚的状态是什么?  

2. 如果满足阈值电压:1.13至1.18V 和电流:3.2uA、则可以通过连接逻辑 IC 的输出来控制 EN 引脚吗?
  或者 、它们是否需要 使用开漏或集电极开路输出逻辑(如 LM139-SP)来连接引脚?

3.当未使用 PWRGD 引脚时、它们应如何处理该引脚?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) EN 引脚具有内部上拉电阻、因此如果保持悬空、器件将变为有效状态。  但是、该上拉电阻以 VIN 为基准、因此当 VIN=0时、器件保持放电状态。

    2) 2)是的、只要输入容差如您所述得到尊重、EN 引脚就可以由逻辑 IC 控制。  此外、EN 引脚可连接到 PVIN 输入的电阻分压器、以便将 EN 功能限制在有限的范围内。  EVM 使用该电阻分压器来限制器件与 PVIN 之间的工作范围。

    3) 3) PWRGD 引脚在未使用时可保持悬空。 但是、当该引脚连接到晶体管的漏极开路时、所有测试和表征都使用 pullu 电阻器完成、以完成电路。

    谢谢

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    谢谢、

    2) 2)他们不想使用逻辑 IC 来控制 EN 引脚、因为这会增加成本、很难找到合适的 IC。 那么、可以将 GPIO 引脚直接连接到 EN 引脚吗?  

    他们还有一个问题。

    VIN = PVIN = 0V 期间、PWRGD 引脚的状态是什么?  

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki

    我将请 Christian 就您的后续问题发表意见。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、EN 引脚可由 GPIO 引脚控制。  请注意、该引脚在 IC 内部有一个内部上拉电阻器。

    当 VIN=PVIN=0V 时、PWRGD 引脚保持低电平、因为稳压窗口外会检测到输出。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    谢谢。

    让我再问一个问题。

    他们希望使用2个 TPS50601-SP。 当另一个的输入作为 attached.e2e.ti.com/.../TPS50601-SP.pptx 被转换为0V 时、它们需要通过连接 PWRGD 和 EN 来关闭一个

    您能否确认此项工作是否正常?

    下面还请让我确认。

    "PWRGD 引脚在 VIN=PVIN=0V 时保持低电平"意味着 PWRGD 引脚连接到 GND?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWRGD 引脚为漏极开路、因此需要一个上拉电阻器来完成电路。  但是、PWRGD 的输出引脚应该能够控制 DUT B 上的输入引脚 EN、如图所示。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    谢谢。

     VIN=PVIN=0V 期间 PWRGD 引脚的泄漏电流是多少?

    根据 数据表、我可以看到、在 VIN=PVIN=5V 期间、典型值为30nA。 我不确定 在 VIN=PVIN=0V 期间是什么。 他们需要它来计算上拉列表器的值。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    由于 PWRGD 需要至少为1V 才能处于定义的状态、因此我不确定数据表中是否提供了相关信息。 我会问 Christian 能否 提供更多详情或信息。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件经过测试、在 PWRGD 电路中具有2mA 偏置电流。  因此、我们建议使用一个上拉电阻器、当该引脚被拉至低电平时、该电阻器产生~2mA 的电流。  对于5V 电源、Rpullup 为~2.5k Ω。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian

    很抱歉让人困惑。

    正如我们所讨论 的、客户知道 PWRGD 引脚在 VIN=PVIN=0V 时保持低电平。 因此、客户希望了解  当 PWRGD 引脚在 VIN=PVIN=0V 时保持低电平时、流向 PWRGD 引脚的电流大小。 麻烦再说一遍。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。  正如 Sarah 提到的、PWRGD 电路仅在 VIN>1V 时工作。  因此、当 PVIN=VIN=0V 时、PWRGD 引脚不工作、PWRGD 输出引脚将被拉至外部提供的任何偏置。  如果 PWRGD 引脚上的上拉电阻器与 PVIN 相连、与 EVM 上的情况一样、则该引 脚将被拉至 PVIN 偏置电压0V。  在这种情况下、电流将为零或接近于零。  在此状态下、我们没有测量数据。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、Sarah

    谢谢!

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随时欢迎您的到来。