This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019362/ucc27714-ucc27714

器件型号:UCC27714

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27714.pdf

我想在双开关反激式中使用 UCC27714。 数据表第7.4.3节 的图49显示了实现此目的的电路实现。

第7.4.3节提到需要2个额外的二极管和 FET、而图49仅显示一个额外的二极管。

您能不能建议第二个附加二极管的位置。  

当我模拟此电路时、我需要使 Rboot 大于100欧姆、以阻止 VDD 有效短路或达到 UVLO。 电阻器中的功率为12^2/100R=1.44W (平均约为0.8W)

我假设/希望如果我放入缺少的二极管、这不会那么糟糕。

您能不能建议另一个二极管的位置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您关注 UCC27714。 如您所述、共享引导电阻器作为辅助 FET 的上拉电阻器存在一个缺点。 最佳解决方案是为顶部辅助 FET 提供单独的上拉电阻器、使其返回 VDD。  

    确认您是否可以看到上面编辑过的图表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 您希望电阻器>1K;>10k 的范围类型。

    模拟似乎可以使用10k、但这并不意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这取决于您用于顶部辅助 FET 的开关以及该部件的栅极电荷。 但我不认为打开 FET 会有一定的延迟。 我建议将1K 作为起点。

    此致、