This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015721/lm2678-lm2678-problem

器件型号:LM2678

你(们)好!

我正在设计一个降压转换器、将大约20V-40V 的电压转换为3.5A 的5.5V。 
我遵循了 WEBench 指南、但我不知道我的设计有什么问题、下面是电路的图片。
我认为主要问题是引脚开/关、但我认为这不仅仅是这个错误。

Webench

我的设计

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您看到的问题是什么?  它不是开关的吗?  还是不进行调节?

    开/关引脚不能直接连接到 VIN。  这可能会导致损坏

    连接到器件。  开/关引脚应保持悬空或通过100K 上拉至 VIN

    电阻器。  请提供 switch_output 节点上的电压波形以及任何波形

    电路中的其他相关电压。  此外、请提供 PCB 布局的 PDF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的答复、其次、我可能会损坏它、因为首先我不知道、我在开/关引脚连接到 Vin 的情况下打开电路、而它没有对我此后做的任何事情做出响应、 随附的下面是 PCB 设计的 pdf。

    e2e.ti.com/.../4578.WBDesign5.pdfe2e.ti.com/.../PCB_5F00_PCB_5F00_monitor-revisado_5F00_2021_2D00_06_2D00_29.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一般而言、您的 PCB 布局也可能需要一些改进。

    最好在两侧使用接地平面来连接所有接地端  

    以及二极管和输入/输出电容器的电压降。   

    请尝试按照数据表中的 PCB 布局示例进行操作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、您可以重新打开。

    谢谢