This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:CCM 模式下的脉冲跳跃

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019409/lm5164-q1-pulse-skipping-in-ccm-mode

器件型号:LM5164-Q1

大家好、团队、

我将研究使用 LM5164-Q1的一个应用、其典型输出电流为250mA - 400mA。 根据此输出电流、我们计算出 需要一个大电感器来实现 CCM -类似于220uH。

我们更愿意使用较低的电感、因此我们假设它将以 Rron 定义的频率在脉冲跳跃模式(如果一半纹波电流>负载电流)下运行。 我们认为、我们需要添加一个缓冲器来衰减振铃。  

  1. 此操作摘要是否正确?
  2. 您能不能帮助我了解 在这种模式下运行会产生什么负面影响?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能 告诉我您的输入和输出电压以及频率是多少?

    通常、您应该能够以 DCM 运行。  振铃不应导致任何问题;除非您有问题

    特殊要求。   

    请使用 Webench 设计您的应用、我们可以对其进行审查并确定是否可以使用更小的电感器

    应用。

    谢谢