This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:有关 LMG3425R030理想二极管模式的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018653/lmg3425r030-questions-about-the-ideal-diode-mode-of-lmg3425r030

器件型号:LMG3425R030

您好!

我将 LMG3425R030用作整流器、我对理想二极管模式有以下问题。

1.对于理想二极管模式、我的理解是 GaN 器件可以在检测到第三象限电流时自动导通、但不能在 SR 导通时自动关断。 关断只能由 PWM 输入信号完成。 是这样吗?

2.当我作为  SR 器件运行 LMG3425R030而没有任何 PWM 输入信号时、永远不能打开理想二极管模式。 这是否意味着只能在对器件施加 PWM 时激活理想二极管模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    该器件不适用于 SR 应用中的自动关断。 关断取决于 PWM 信号。 有关详细信息、请参阅 数据表中的同步 FET 模式状态机。

    请参阅 数据表中的同步 FET 模式状态机。 为了在理想二极管模式下正确导通、需要提供 PWM 信号。

    此致、

    John