请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3425R030 您好!
我将 LMG3425R030用作整流器、我对理想二极管模式有以下问题。
1.对于理想二极管模式、我的理解是 GaN 器件可以在检测到第三象限电流时自动导通、但不能在 SR 导通时自动关断。 关断只能由 PWM 输入信号完成。 是这样吗?
2.当我作为 SR 器件运行 LMG3425R030而没有任何 PWM 输入信号时、永远不能打开理想二极管模式。 这是否意味着只能在对器件施加 PWM 时激活理想二极管模式?
谢谢!