This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于5.6 Ah 锂离子电池的充电器、充电电压为4.2V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24166, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018943/suitable-charger-for-5-6-ah-li-ion-battery-charge-voltage-4-2v

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ24166BQ25606

是否有人推荐为 5.6 Ah 锂离子电池充电的最佳选择、充电电压为4.2V?

到 目前为止、我已经找到了 BQ24166RGET、还发现了许多充电器 IC 的可用性问题。

电路:

  • 紧凑、理想情况下少于20个引脚、但 无论如何 BQ24166RGET 都非常紧凑
  • 电池电压为3.65V、充电电压为4.2V (+- 0.9%)
  • 如果可能、最大充电电流高于2.5A
  • 低内部泄漏电流
  • 电池或充电电源不间断供电
  • 不需要电池热敏电阻的输入
  • 电池输出电流> 1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    根据您最初选择的 BQ24166、我假设您需要独立充电器、即无需主机 I2C 读取/写入。  如果是、我建议查看 BQ25606或 BQ25616、两者均为3A 充电器。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff F、3A 的输出肯定会有所改进。 我将把它们与其他规格和库存水平进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、我们将选择其中一款器件。