This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:从 BQ27421-G1读取的其余 SoC 不正确。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ25895, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017379/bq27421-g1-remaining-soc-read-from-bq27421-g1-is-not-correct

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ21061

您好!

我遇到一个问题、即监测计 BQ27421-G1未报告正确的 SoC。

以下是该问题的摘要:

我们如何设置监测计:

*固件将设计容量设置为电池的额定容量。

*使用电池测试仪为电池充电、直至电量达到100%(测试仪测量了流入电池的能量)。

*让电池保持开启状态、直至其自身关闭、从而使电池完全放电。

*将电池充电至50%、然后固件将启用充电器的运输模式。 (我们有2块 PCB、1块使用 BQ25895、另1块使用 BQ21061)。

*稍后在量产线上、我们发现一些 PCB (通过 LED)报告电池电量低(< 5%、按 BQ27421-G 的平均电流值读取)。 我们的工程师将其打开、然后通过电池测试仪检查电池、然后我们发现实际剩余的 SoC 仍为50%

我们想知道、一个完整的充电放电周期是否已经足以让电量监测计学习电池、或者我们仍需要在生产线上进行某种校准。 请帮助我们确认这一点吗? 如果我们必须进行任何校准、您能否将我们重定向到生产中如何校准的程序文档?

谢谢你。

此致、

祝你好运