This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288

Guru**** 2444530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018022/tps55288-tps55288

器件型号:TPS55288

你(们)好

1、电压设置允许的最大阶跃是多少?

从0V 直接转换到12V 是否正常?

在设计中、我们设置了12V 输入电压和12V 输出电压。

有时在 OE Vout 出现纹波之后。

如果设置 Vout=0.1V、则设置12V、似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    TPS55288最小输出电压为0.8V。 因此、您无法将 Vout 设置为0V 或0.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的案例是:

    a.第一种情况、结果-良好工作:

    (在所有情况下均为 VIN≈12.5–13.5V)

    设置寄存器(Vout ~1V)

    地址

    数据

    0х00 μ A

    0a

    0х01 μ A

    00

    0х04 μ A

    03

    0.1us 之后

    地址

    数据

    0х06 μ A

    F0

    0.2us 后(设置12V)

    地址

    数据

    0х00 μ A

    30

    0х01 μ A

    02

    0х04 μ A

    03

    B.第二种情况:输出电压纹波和高功耗(~ 4 Wt)、加热 IC 和 L、结果-不良工作:

    设置寄存器(Vout ~1V)

    地址

    数据

    0х00 μ A

    00

    0х01 μ A

    00

    0х04 μ A

    00

    0.1us 之后

    0х06 μ A

    F0

    0.2us 后(设置12V)

    地址

    数据

    0х00 μ A

    30

    0х01 μ A

    02

    0х04 μ A

    03

    C.第三种情况:输出电压纹波和高功耗(~ 4 Wt)、加热 IC 和 L、结果-后续工作不佳:

    设置寄存器(输出电压12V)

    地址

    数据

    0х00 μ A

    F7

    0х01 μ A

    02

    0х04 μ A

    02

    0х06 μ A

    F0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置寄存器以设置和更改 Vout 的正确算法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请首先共享完整的原理图和布局。 在大多数情况下、该问题与原理图和布局有关。

    当您说 Vout 具有纹波时、您能否共享波形? 这意味着什么类型的纹波?

    要设置 Vout、您需要配置寄存器0H、01h REF 和03h VOUT_SR。 VOUT=VREF/INTFB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps55288_2D00_pcb.PDFe2e.ti.com/.../TPS55288-Design-Calculation-V1.0_2D00_12V_2D00_from_2D00_comp_2D00_change.xlsxe2e.ti.com/.../TPS55288-Design-Calculation-V1.0_2D00_tps55288.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将"R3"(我们 的 R16)从93.4k 更改为10k、并将"纹波"(不稳定行为?) 结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、您必须仔细调整补偿参数、以确保电路相位裕度高于45度。

    CDC 电阻器 R17应高于20k 欧姆。 该器件不支持0欧姆 CDC 电阻器。 如果您不需要电缆压降补偿、请将此 CDC 引脚保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。