This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:输入过压保护行为

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015633/bq25601-input-overvoltage-protection-behavior

器件型号:BQ25601

大家好、  

您可以解释一下 BQ25601的输入过压保护行为、并帮助回答以下问题吗?  我在数据表中没有看到太多详细信息。  

  1. BQ25601是否会在输入过压保护期间复位任何寄存器?
  2. REGN 是否会 在输入过压保护期间停止?
  3. 当输入电压降至 OVP 阈值以下时,Ichg 将是多少? 例如,当 OVP 出现充电器停止输出时,主机将 Ichg=2A,且充电器电流等于2A。 当输入电压降至 OVP 阈值以下时、Ichg 将为0.5A/2.4A (取决于 PSEL)或2A?

谢谢!

此致  

里根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    为庆祝独立日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raegan、

    1. 仅当发送 RESET 命令断电时、充电器才应复位寄存器。
    2. 当满足以下条件时、REGN 将激活:  
      1. VVAC 高于 VAC_Present
      2. 在降压模式下 VVAC 高于 VBAT + VSLEEPZ、或在升压模式下 VBUS 低于 VBAT + VSLEEP
      3. 在220ms 延迟完成后
    3. 寄存器在从 OVP 恢复后应保持不变、除非寄存器断电。 从数据表中: 。 一旦输入电压降至 OVP 阈值以下、器件将自动恢复正常运行

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的评论!

    对于 OVP 恢复、您是否意味着在我的示例中输入电压下降后、充电器电流将为2A? 您能否帮助确认我没有可访问的 EVM。

    此致

    里根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    在电压降至 OVP 以下后、它将与之前的值相同。

    [编辑]清除 OVP 时、充电器将执行另一个电源检测、这将修改 ILIM 设置、因此主机需要手动更改它。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢! 现在不再有问题了。

    里根