This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:您有任何有关 VFB 老化变化的数据吗?

Guru**** 2582575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016453/tlv62568a-do-you-have-any-data-about-vfb-aging-variation

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: REF5040

 大家好、

 我的一位客户 正在考虑将 TLV62568A 用于他们的新产品。

 此时、他们希望获取 VFB (反馈调节电压)老化变化数据。

 如果您有数据、请告诉我吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    我不确定我是否正确理解您。

     VFB 老化变化数据是什么意思? 是 VFB 与温度还是随时间变化?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您的回复。

    我想知道在25°C 和 VIN=5V 条件下、VFB 电压在一年、三年或十年后与初始值相比有多大变化。  

    您是否有上述数据?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    因此、VFB 电压不会在整个生命周期内偏离其典型值。 因为 、内部基准电压源自带隙基准。 由于带隙驱动电压和精度、因此在整个使用寿命期间不会出现漂移、因为带隙本身不会改变。   

    此外 、数据表中的电气参数在使用寿命结束时不会超过数据表限制、该限制在资质认证报告中定义为 HTOL 持续时间(可在 TI 网站上针对每个器件获取)。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您的回复。 我明白了。

    我可以再问一个问题吗?

    您是否有 TLV62568A  VFB 初始电压的任何偏差数据或图形

    如 REF5040数据表第8页的图3所示?

    REF5040

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ref5040.pdf

    如果您有任何数据、请给我提供吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们在数据表中提供了各种温度下的 VFB 与输入电压。 请参阅图2。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya

    您还有其他问题吗?  如果没有、我将继续并关闭此线程。  

      如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您的支持、很抱歉我迟到了。

    客户目前没有任何问题。

    如果他们对 TLV62568A 还有其他疑问、我将询问新胎面。

    我选中"这解决了我的问题"复选框

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

    Febin