This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:在关闭输入电压时立即切断输出?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017240/lm27762-wiill-output-cut-off-immediately-when-turn-off-the-input-voltage

器件型号:LM27762

我已经编程为获得 -5V 输出。 我已将使能引脚直接连接到电源电压+5V。  5V 输出是否会保持直至输入电压降至+1.2V,或者 当我关闭输入+5V 时,输出是否会立即切断?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、很难 从+5V 输入电压实现-5V 输出电压。 这是因为您需要计算电荷泵输出阻抗的压降(图4)和负输出轨的 LDO 压降。 因此、您可能希望将输入电压至少增加到5.3V (+容差)。

    降压转换器的典型行为是、如果 Vin 降至预设电压以下、Vout 将下降。 因此、在本例中、当 Vin 降至5V 以下时、Vout 当然也会下降。

    我不确定您所指的+1.2V 限值。 是否是检测 EN 引脚上逻辑高电平所需的最小值?

    请注意、该器件的 UVLO 阈值为2.4V、如果输入电压降至2.4V、则会强制器件关断

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复。 如果您没有进一步的问题、我将继续并关闭此主题。  

      如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin