This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:LED 不亮、但可以通过 I2C 进行通信

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018643/lp5012-leds-do-not-light-but-can-communicate-over-i2c

器件型号:LP5012

大家好、人很好、

我的 PCB 上有一个 LP5012 (附加布局)、使 LED 亮起时出现问题。 我可以确认我可以写入/读回寄存器。

我还想知道、当我为 PCB 上电时、我可以在每个 OUT 通道上读取大约1.2V 的电压、这是否正常? (在 CHIP_EN 被写入之前)。

谢谢、

安东

。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 VLED 的值是多少?LED 的正向电压是多少?

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回复。 V_LED 为3.3V、LED 的正向电压如下:

    下面是我正在使用的 LED 按钮的原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    请将 VLED 的电压提高至至少4V。 然后重试。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回复-我会尝试一下。

    只是想知道、当芯片关闭时、在 OUT 通道的输出上、默认情况下、我应该读取它们上的电压是多少?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    当芯片关闭时、OUT 通道的输出上的电压将低于 VLED。

    BR

    徐美奈