This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017951/lmr14030-q1-lmr14030-q1

器件型号:LMR14030-Q1

尊敬的:

我们使用的 是 TI LMR14030-Q1封装 HSOIC-8。 引脚6  软启动 我们连接 了2.2nF 的 SMD 陶瓷电容器、  建议电容器大于8.2nF。 。    我们能否将电容器值更改为 10nF  

此致、

Hitainder Singh Kaswan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、您可以更改为10nF、软启动时间将略有增加。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我们继续使用相同的电容器2.2nF。  它是否会影响 IC 或输出电压或内置 MOSFET 的功能?

    谢谢

    Hitainder Singh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它不会影响 IC 的功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.2nF 电容器不会影响 IC。 但会对整个系统产生什么影响。 是输出电压的任何过冲,是   电感器电流的任何过冲,  用于续流二极管的肖特基二极管电流的任何过冲。 在瞬态电压下会发生什么情况。