This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:BQ35100EVM SOH 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016808/bq35100evm-795-bq35100evm-soh-problem

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ35100

您好!

我已将 LiMgO2电池连接到 BQ35100EVM 板、并按照应用手册中的步骤设置 SOH 模式。 起初工作正常(我必须将电池端接电压设置为900mV)、但在一些测试后、它停止工作、每次 我尝试发送 new_battery 命令时、它都会显示通信错误。 我仍将 GMSEL 设置为01、但仪表板仅显示电压。  

原因可能是什么?

谢谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julen、

    在发送新的电池命令之前、请尝试解开电量监测计、密封时某些命令不可用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    我已经尝试打开量表、但它仍然无法正常工作。 我还尝试将 GMSEL 更改为00并再次将其设置为01、卸载 bqstudio 并重新安装、 更新 EV2400固件... 但它会不断发送通信错误。

    此致、

    Julen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julen、

    通信是否适用于其他命令、例如当您尝试更改 GMSEL 时、还是根本不起作用?

    最棒的

    Jessica  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    是的、我已经尝试将 GMSEL 设置为00并发送  gauge _start  或  gauge _stop 命令 、它可以正常工作。 我还尝试了一些其他命令、下面是"日志面板"显示的内容:

    但是、如果我尝试在   GMSEL 为00时发送 new_battery 命令、它仍然会提供相同的错误。

    谢谢、

    Julen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    此外、如果我在发送  new_battery  命令后尝试更改 GMSEL (并收到通信错误)、GMSEL 不会更改、显示此错误:

    再次感谢、

    Julen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julen、

    您是否尝试通过在 BQStudio 中发送 RESET 命令来重置监测计?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jessica、

    是的、我尝试发送 RESET -> unseal -> new_battery、但它仍然无法正常工作。 我还尝试在"Advanced Comm"窗口中发送 new_battery 命令、它似乎可以正常工作、屏幕截图如下:

    无论如何、SOH 保持在0%。

    此致、

    Julen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julen、

    感谢您的更新、我很高兴您能让它至少与高级通信配合使用。 我将研究这个问题、看看它是否是 BQStudio 中的一个错误。  

    对于0%的 SOH、可能有一个配置(BatLow Voltage Set Threshold?) 这是关闭的。 您可以向我发送您的 gg 文件吗?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    这是 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../bq35100_5F00_gg.gg.zip

    我还注意到、每次发送 new_battery 命令时、bq35100都会被密封、这应该是怎样工作的?

    谢谢、

    Julen