This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432LI:为何数据表项10.2.1.1中的 TL432LI 支持2V VKA

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432LI, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019161/tl432li-why-tl432li-support-2v-on-vka-from-datasheet-item-10-2-1-1

器件型号:TL432LI
主题中讨论的其他器件: TL431LI

您好、专家、

根据 TL432LI 项目10.2.1.1设计示例:

TL432LI 可在 VKA 上以低于2V 的电压运行。

请帮助了解其工作原理、如果需要低于2V 的 VKA、则需要满足任何要求。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    10.2.1.1设计示例参考数据表中图20所示的应用原理图。  在此应用中、TL431LI 以开环设置运行。  低电平状态(输出上为~2V)由 VREF 的特性值及其相关性(如 IKA、IREF 和温度)进行设置。  请参阅以下内容:

    有关开环配置中输出电压(VKA)的更多信息、请参阅应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva987a/slva987a.pdf