This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51117:原理图检查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017870/tps51117-schematic-check

器件型号:TPS51117

你(们)好

您能否帮助查看下面的 TPS51117原理图以及任何需要调整的问题  

谢谢  

VIN 12v ~24V  

e2e.ti.com/.../TPS51117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查它、并在明天向您提供反馈。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉由于其他一些紧急支持案例而导致回复延迟。

    我对原理图的评论:

    1.建议根据数据表中的建议将 C519从1uF 更改为4.7uF。

    2.建议在 V5DRV 和 PGND 之间添加一个1uF 电容。

    很奇怪、客户使用的是电感器为 电压轨提供的电流为11A、饱和电流为18A、标记为22A。 请仔细检查此处选择的电感器。

    由于我不知道原理图上是否错误地标记了额定电流和 OCP、因此我没有检查 OCP 设置电阻器。 但这很容易与数据表上的公式进行核对。

    谢谢、

    Andrew