This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压器件建议

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018814/boost-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:MC33063ALM5156LM5155

你(们)好

您能否帮助为以下两个要求推荐正确的器件?

升压1

  • VIN=5V/12V
  • Vout=18V (典型值) 20.4V (最大值)
  • Iout=500mA

MC33063A 似乎是此应用的理想选择?

升压#2

  • VIN=12V
  • Vout=110V
  • Iout=500mA

LM5156似乎是此应用的理想选择?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对于升压#2、LM5156或 LM5155将是一个很好的解决方案

    对于 Boost#1、这两个器件也可以正常工作、但不确定低输入电压段中是否会有更好的器件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    如果 Boost #1仍然令人感兴趣、我建议打开一个专门用于此的新线程、以便其他团队知道他们应该查看此线程。

    我现在将关闭这个。

    此致、

     Stefan