This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951QPWRQ1讨论

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018897/ucc28951-q1-ucc28951qpwrq1-discussion

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、

DIN UCC28951QPWRQ1是一款很好的新器件

但仍有一些问题需要您的支持

  1. 与 QPWRQ1之间有什么不同的功能?
  2. QPWRQ1可以替代 PWR?

(客户知道 QPWRQ1适用于汽车器件、但需要您帮助以确保它可以替代 PWR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kygo

    PWR 和 QPWRQ1之间没有技术差异、QPWRQ1可以通过 Q100认证、因此 QPWRQ1可以在比 PWR 更糟糕的条件下工作。

    因此 QPWEQ1可以替代 PWR。

    云生