This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036和 PLP5036有何区别?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019138/lp5036-what-is-the-difference-between-lp5036-and-plp5036

器件型号:LP5036

尊敬的团队:

 LP5036和 PLP5036有何区别?

非常感谢!

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您在哪里可以找到 PLP5036? 在 TI.com 中、我们不提供 LP5036。 那么、您认为什么可以提供 PLP5036的信息呢?

    客户是否希望使用 PLP5036?

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的大力支持!

    因为客户无法购买 LP5036。

    他现在购买了 PLP5036。

     因此、我想确认两者之间是否存在差异、谢谢!

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    PLP5036是在我们的 LP5036 RTM 之前提供的器件。 因此、我们无法保证 PLP5036没有问题、因为已经进行了一些改进。  

    BR  

    徐美奈