This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:OCP 行为

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018907/tps40170-ocp-behavior

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件:TPS51220A

大家好、

我们希望寻找适合我们情况的降压控制器。

Vin = 12V

Vout =10V

Iout = 10A

我们需要能够选择 OCP 行为的功能。

1、限制输出电流。

2.锁扣关闭。

如果没有合适的芯片、您能告诉我可以支持项目1和项目2的两个芯片吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

    我将把这个问题转移给 BSR-MV 团队、以检查他们是否有合适的解决方案。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请先检查 TPS51220A。 这是一个双通道控制器。

    谢谢、

    Lishuang