This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:当 APD 为0V 时、电路由外部电源(无 POE)启动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018831/tps23751-when-apd-is-0v-the-circuit-was-started-up-with-external-power-supply-no-poe

器件型号:TPS23751

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS23751并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

数据表中找到
据说、当使用外部电源(适配器)而非 POE 运行 TPS23751时、需要在 APD 和 RTN 之间施加1.5V 或更高电压。

但是、当我将 APD 连接到 GND 并使用外部电源(而不是 POE)进行检查时、电路会启动并输出24V 电压。

在 APD 和 RTN 之间施加1.5V 或更高电压是否绝对要求?

您能看到随附的原理图吗?

・未连接 POE LAN 电缆
・APD 和 RTN / ARTN 直接连接(实际原理图中的 R36短接)
・VSS 处于开路状态
・外部直流电源(无 POE)连接到 VDD、RTN 和 ARTN。

然后、逐渐将直流电源的电压从0V 升高。
该电路的启动电压约为13V 至20V。

(1)这种现象是否正常?

(2)原因是什么。 原理图中是否存在任何问题。  

(3)您能否与 TPS23751EVM 确认它是否也能正常工作。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、  

    是的、这种行为是正常的。 我们通常在实验室中执行此操作、以测试不带 PoE 的直流/直流。  

    APD 引脚用于为适配器提供优先级。 它将断开连接 VSS 和 RTN 的内部导通 MOSFET。 如果 PSE 向 VDD_VSS 施加54V 电压(并连接 VSS 和 RTN)、然后直接向 VDD_RTN 施加48V 电压、则会很糟糕。  

    如果您根本不使用 PoE、则不需要 APD。  

    我们有一篇论文、介绍了使用 PoE 或和适配器的所有方法、以及如何为两者设置优先级: https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf?ts=1626357504621 

    我要指出、APD 需要连接到适配器或 RTN。 它不能保持悬空。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我知道这是正常操作。

    我认为在使用外部直流/直流时需要控制 APD。

    我将与客户分享您的意见。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一