This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:了解 Vout-Vin 规格。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018010/tps61236p-inquire-about-the-vout-vin-spec

器件型号:TPS61236P

尊敬的 TI 专家:

TPS61236的最大输入电压规格是 Vout-0.6V。  

但是、我的客户是按照以下规格设计的。

输入电压:3.5~4.2V

输出电压:4.5V

当输入电压为4.2V 时、输出电压和输入电压之间的电压差为0.3V。 这是 TPS61236规范。

在这种情况下、IC 是否可能会发生故障?

出现 PIN2 (SW)和 Pin9 (Vout)短路故障。 (PIN2至引脚9: 20~25 Ω)

请向我提供您的技术意见。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    器件可能会进入错误操作模式、输出可能超出稳压范围、低于设置值。 但器件不会损坏。 请将 VOUT 更改为更高或更低的输入电压值。