请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61236P 尊敬的 TI 专家:
TPS61236的最大输入电压规格是 Vout-0.6V。
但是、我的客户是按照以下规格设计的。
输入电压:3.5~4.2V
输出电压:4.5V
当输入电压为4.2V 时、输出电压和输入电压之间的电压差为0.3V。 这是 TPS61236规范。
在这种情况下、IC 是否可能会发生故障?
出现 PIN2 (SW)和 Pin9 (Vout)短路故障。 (PIN2至引脚9: 20~25 Ω)
请向我提供您的技术意见。
谢谢、
Downey Kim。