This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:输入纹波噪声传递到输出纹波

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018911/lm3150-input-ripple-noise-transfer-to-output-ripple

器件型号:LM3150

您好!

我希望您能就以下问题向我提供一些建议。

当我从电源消耗更多功率时、它将产生100Hz 电压纹波。

输入纹波的这种增加将传递到 LM3150的输出。

1A:Uout p-p = 0、070V (LM3150本身的 LC 纹波)
4A:uin p-p=3、1V Uout =0、100V
6A:uin p-p=4、5V Uout =0、135V

是否有办法进一步减少该纹波的传递?
还是我唯一能够降低输入纹波的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我怀疑提高转换器开关频率将有助于提高输入纹波抑制。

    然而、由于 MOSFET 的电容、将会有一些不可避免的交流耦合。

    最好减少输入纹波。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多