This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630-Q1深入探讨

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018820/lmr33630-q1-lmr33630-q1-deep-dive-discussion

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

DIN LMR33630-Q1是一款出色的新器件!

客户有以下问题、需要帮助回答、谢谢

1. IC 启动时会发生什么情况,电路电压和电流是多少?

IC 稳压器如何补偿? 显示了稳定性分析的结果。

Tier II 供应商提供的 IC 保修数据是什么以及该器件的汽车历史记录?

控制器 IC 是否具有任何会阻止启动的预偏置限制?

是否存在 来自其他电路的输出电压预偏置?

6.稳压器的容差是多少?

7.a)稳压器是否具有抗饱和电路?
  b)稳压器在压降期间消耗多少偏置电流(最坏情况下的输入电压)?

8.您计算的最坏情况下的最高结温包括
 a) 19最高环境温度
 b) 55摄氏度时为24伏)?

9.a)稳压器是否具有内置复位电路?
  b)它是否与微控制器、EEPROM 或任何其他 IC/组件要求兼容?

10. IC 稳压器的最小负载是否始终大于稳压器输出端的任何电流注入路径?

11.IC 是否在计算功率耗散时包含偏置电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的管理人员和除草剂部门交谈,以如何最好地回应这一要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将通过您的 TI 邮件向您发送一封电子邮件、我们将对此进行进一步讨论。

    我将关闭此帖子并继续发送 TI 邮件。

    谢谢