This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:遥感放大器温度系数

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019038/tps544c25-remote-sense-amplifier-temperature-coefficient

器件型号:TPS544C25

在上一篇文章中、我询问了 TPS544C25电压调节上的温度系数。

响应为:"虽然典型器件具有平坦的温度响应、但任何给定器件都可能具有较小的正或负温度系数、从而在整个温度范围内产生0.5%的容差。"

我的后续问题:

  1. 输出电压是否随温度升高而升高或降低?
  2. 偏移电压(VDIFFO (err) w/ Vout=3V)是否与温度相关?还是固定偏移?
  3. 温度依赖性是否会导致电压调节中的线性漂移、对数漂移或其他一些函数漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将提取特定数据、但:

    1) 1)输出电压变化主要由曲率校正带隙基准决定、该基准通常在0至40C 之间最高、在高温和低温下均下降、但该带隙的确切曲线中存在部分差异。  一些器件将显示正 TC、一些器件将显示负 TC、而大多数器件将显示热和冷时最低的凹板向下曲线。

    2) 2)+/- 15mV 失调电压主要是非温度相关的+/- 0.5%增益误差。  我将检查+/- 15mV 误差中有多少来自电压漂移。

    3) 3)我也需要检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在遥感放大器上拉出了温度特性数据。  在-40°C 至+125°C 的温度范围内、误差的平均漂移约为0.1mV、在测量中的1mV 标准偏差下不具有统计学意义、但确实显示了一个总体正趋势。

    特性评定是在一段时间前完成的、对于单独的漂移跟踪、单个器件未进行串行化、但标准偏差在25°C 至125°C 范围内保持稳定、但 在-40°C 时仅略高、这表明温度范围内的偏移或增益漂移非常小。