This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:将 TPS54060未加密 PSpice 均值模型添加到 TINA 以创建新宏时、会出错

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019018/tps54060-when-adding-tps54060-unencrypted-pspice-average-model-to-tina-to-create-new-macro-getting-error

器件型号:TPS54060

您好,  

我一直在尝试仿真 TPS54060 以了解降压转换器的闭环响应。  因此、尝试将  TPS54060未加密 PSpice 均值模型或 TPS54060 PSpice 均值模型添加 到 TINA 中。 但 出现错误"未定义参数或 可能在定义之前使用函数:l(链接到库文件)。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    我会将其传递给我们的建模组、看看它们是否能提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按如下方式更新 TPS54060_AVG 子电路、然后再次尝试添加该模型:

    .SUBCKT TPS54060_AVG COMP 接地 PH VIN VSENSE
    G_G2 GND COMP 1165059 VSENSE {1.147*97u}
    R_R20 14496657 GND 278.1 TC=0、0
    X_U6 VIN PH GND COMP DC CCMDCMMCM 参数:L=35U fs=200k
    V_V28 1165059 GND 0.8V 直流
    C_C1 COMP 14496657 5.723p TC = 0、0
    R_R19 COMP GND 103E6 TC=0、0
    .ends TPS54060_AVG

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、

    哈里森