This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:栅极驱动器输出电阻和峰值电流的最大值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018463/lm25149-q1-max-value-of-gate-driver-output-resistance-and-peak-current

器件型号:LM25149-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的问题。 他们需要以下信息来计算 FET 的开关损耗。

问:您能否提供以下参数的最大值? (无需保证)

-峰值电流(IHO-SRC、IHO-SINK、ILO-SRC、ILO-SINK)

-输出电阻(IHO-SRC/IHO、IHO-SINK / IHO、ILO-SRC/ILO、ILO-SINK / iLO)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    HO 和 LO 拉电流和灌电流位于 LM25149-Q1数据表中。

    HO 和 LO 的峰值拉电流为2.2A。

    这两种器件的峰值灌电流均为3.2A。

    我将研究电阻。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、

    栅极驱动电阻可根据 数据表中的状态输出电压进行计算。

    例如 、对于 LO 灌电流100mA、LO 低电平状态输出电压为0.038V (典型值)。 输出电阻灌电流为38mV/100mA= 0.38Ω Ω 典型值。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    感谢您的回答。 我知道典型值是在数据表中写入的。

    客户希望了解峰值电流和栅极驱动电阻的"最大"值。 是否可以估算最大值? 不需要保证。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、

    我们不能使用高精度电阻、但您可以估计栅极驱动电阻比最大值高50%。

    -奥兰多