This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304A:基于 TPS40304的直流/直流转换器在低于0C 的温度下遇到不稳定的 OCP 击打、同时在室温下工作正常

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304A, TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019054/tps40304a-dc-dc-converter-based-on-tps40304-experiences-erratic-ocp-hick-ups-at-temperatures-below-0c-while-working-well-at-room-temparatures

器件型号:TPS40304A
主题中讨论的其他器件: TPS40304

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS40304A。 请参阅下面我们客户的查询、以供您参考。 非常感谢。

我们有多个输出电源、其中包含多个基于 PWM 控制器 TPS40304的直流/直流转换器。 所有输出都在单独的(几乎是纯电阻负载)上工作、具有从3V 到5.5V 直流的不同固定值、但实际上每个直流/直流转换器都是由相同的直流输入提供单独的电路馈电。 所有器件在室温和高温条件下都能正常工作、但是、所有器件在低于0C 到-37C 的温度下工作时都会遇到奇怪的行为。 在标称负载下、输出开始以不稳定的方式关闭并重新打开、而不是同步、看起来像 OCP 唤醒模式。 有时、通过缓解负载条件(意味着降低输出电流、增加输出电阻)可以减少甚至避免出现唤醒模式重复、有时问题不存在、这意味着在特定温度下每个输出上不会100%重复出现

TPS4030x 数据表中提供了交互式 WEBENCH 电源设计器的链接。 当我仔细查看设计更改工作温度时、Web 工具显示 OCP 设置电阻器(从引脚9 - LDRV/OC 到接地)值根据温度而变化。 该电阻器是否应为电阻器?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    TPS40304转换器上使用的 ILIM 电阻器值在启动时被检测和存储、并且在运行期间不会持续感测、因此将 RILIM 电阻器更改为热敏电阻不会调整与温度对应的电流限制、因此不应该是热敏电阻。

    您在低温或高温条件下未看到电流限制问题的原因是内部电流感应电路的温度补偿为3000ppm/°C、但触发 OC 的高侧或低侧 FET 的有效 Rdson 较低 温度系数。  因此、触发过流的电压下降速度比检测到的 FET 上的压降快得多。  如果冷却机构对 TPS40304的冷却速度快于 MOSFET、这也会变得更加严重。

    通常、通过将 OCP 电平设置得足够高、以便在最小工作温度下考虑此差异并接受更高温度下由更高 OCP 设置导致的更高电流限制来解决此问题。

    或者、如果功率 FET 的 Rdson 的 TC 为3000ppm/°C、但在电流感测路径中包含其他元件会改变其 TC、从而导致低于3000ppm/°C、则可以改善 TC 匹配

    常见的影响因素包括:

    TPS40304的 PGND 引脚连接与同步(低侧) FET 源极(低侧 FET 电流限制)之间的走线电阻/焊料电阻

    VDD 输入电压检测连接与控制(高侧) FET 漏极(高侧 FET 电流限制)之间的布线电阻/焊接电阻

    未反映在 VDD 电压上的高侧 FET 漏极的纹波电压(高侧 FET 电流限制)

    在150ns 的 TPS40304消隐时间之后继续存在的 SW 下降沿上的振铃。 (低侧 FET 电流限制)