请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 我们设计了一款满足以下要求的双路输出转换器。
输入电压:10V
输出1:3.3V @ 30A
输出2:5V@ 40A
输出电压纹波更多是由于5A 负载和5V 电压下的突发模式运行。
在断续模式下观察到的转换器开关频率为200kHz 而非400kHz。
将负载增加到5A 后,不同 intervals.e2e.ti.com/.../4403.Waveforms.pdfe2e.ti.com/.../LM5143-SCH.pdf 的情况保持不变
waveform.pdf 中列出了具有各种迭代的5V 补偿调优
请建议合适的解决方案、以使转换器在400kHz 和 CCM 下进行开关。
此致、
Selvam。