This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:适用于 DRA821U 的单 PMIC 参考设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018258/tps6594-q1-single-pmic-reference-design-for-the-dra821u

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821UDRA821

您好!

我的客户使用 PTPS659414F4RWERQ1和 P876441A1RQKRQ1 PMIC 作为 DRA821U 板的电源解决方案。

下一步、他们计划使用单个 PMIC、直流/直流转换器和 LDO 为 DRA821U 设计电源解决方案。

如果您正在为此设计参考设计或解决方案、请告知我们发布计划。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

     DRA821处理器团队正在使用我们的 PMIC 进行参考设计。 我已向设计人员发送电子邮件、以获取您问题的答案。 每当我得到他的回答时、我都会向您更新。  

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

     到目前为止、我没有从 DRA821处理器团队获得答案。 由于单个 PMIC TPS65941515 已计划 成为 DRA821的 RTM 器件 并 将于2022年3月发布、因此整个参考设计应具有相同的发布计划。  

    谢谢!

    Phil