This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:BQ24105IRHLRQ1

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018782/bq24105-q1-bq24105irhlrq1

器件型号:BQ24105-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好、TI、

我是否可以将此部件 BQ24105IRHLRQ1用于3Ah SMF 电池、我只需要0.5安的电流。

此外、如果有任何问题、请告诉我、或者我需要注意使用该器件的一些事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电池采用何种化学物质? 该电池支持的电池化学物质包括 锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂、镍镉和镍氢电池。

    该器件的充电电流最大为2A、因此充电电流应该正常。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它是 SMF 电池3AH 铅酸。 我只需要0.5安的电流即可充电。 它应该符合汽车标准。 如果不匹配,请建议另一个更简单的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是有关如何使用 BQ24610为铅酸电池充电的应用手册。 请遵循使用 BQ24105-Q1的概念。

    www.ti.com/.../slua992.pdf

    这适用于哪些汽车终端设备?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。