请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105-Q1 主题中讨论的其他器件: BQ24610
您好、TI、
我是否可以将此部件 BQ24105IRHLRQ1用于3Ah SMF 电池、我只需要0.5安的电流。
此外、如果有任何问题、请告诉我、或者我需要注意使用该器件的一些事项。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
我是否可以将此部件 BQ24105IRHLRQ1用于3Ah SMF 电池、我只需要0.5安的电流。
此外、如果有任何问题、请告诉我、或者我需要注意使用该器件的一些事项。
下面是有关如何使用 BQ24610为铅酸电池充电的应用手册。 请遵循使用 BQ24105-Q1的概念。
这适用于哪些汽车终端设备?
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。