This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:效率比较

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019075/tps54424-efficiency-comparison

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件:TPS54824

当我比较 TPS54424与 TPS54824的效率时、似乎有很大的差异、但 MOSFET RDS 是相同的。 为什么? Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TPS54424的效率曲线使用具有18m Ω DCR 的1.8uH 电感器、而 TPS54824使用具有5.6m Ω DCR 的1uH 电感器。 导致效率差异的原因。

    谢谢、

    Nancy