This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171的 TTC 函数问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016371/bq24171-ttc-function-question-for-bq24171

器件型号:BQ24171

问题:BQ24171在达到96%容量后需要很长时间才能充电。 这与 TTC 函数有任何关系吗?

问题:

1.如果 TTC 直接接地、快速充电安全时间和 结束电流安全时间是否全部变为0?
2. TTC 接地电容器时间(5.6分钟/nF x 100nF =560min),是快速充电时间还是完整充电时间?
3.如果 TTC 直接接地,风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 TTC 引脚拉低以禁用快速充电安全计时器和禁用终止。

    计算的时间仅用于快速充电。

    禁用快速充电安全计时器将使电池继续充电、使其超过最大编程时间限制。 禁用终止将导致 CV 阶段更长、因为充电将继续进行。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    锂电池充电不能达到100%问题、请帮助我确认以下理解是否正确:
    在下列 TS 温度下,电池充电时温度升高(环境温度也相关),如果升高到45度或更高,FB 电压将改变(2.1V->2.05V 或2.025V)。
    在这种情况下、输出电压无法达到最大电压值(默认为8.7V@FB x 2.1V、8.49V@FB x 2.05V)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池达到温度、达到 TS 处的 T3、 FB 电压将从2.1V 更改为2.05V。如果电池温度达到 T4在 TS 上达到的程度、FB 电压将从2.05V 更改为2.025V。如果满足 T5、充电将暂停。

    我在 T3 T4和 T5中提到了这一点、因为温度不一定是45 C、50 C 和60 C。它将取决于您选择的热敏电阻和所需的温度范围(即您制作的电阻分压器)。

    如果反馈电压发生变化、您将无法满足最大电压、因为 TS 引脚确定电池过热。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。