问题:BQ24171在达到96%容量后需要很长时间才能充电。 这与 TTC 函数有任何关系吗?


问题:
1.如果 TTC 直接接地、快速充电安全时间和 结束电流安全时间是否全部变为0?
2. TTC 接地电容器时间(5.6分钟/nF x 100nF =560min),是快速充电时间还是完整充电时间?
3.如果 TTC 直接接地,风险是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果电池达到温度、达到 TS 处的 T3、 FB 电压将从2.1V 更改为2.05V。如果电池温度达到 T4在 TS 上达到的程度、FB 电压将从2.05V 更改为2.025V。如果满足 T5、充电将暂停。
我在 T3 T4和 T5中提到了这一点、因为温度不一定是45 C、50 C 和60 C。它将取决于您选择的热敏电阻和所需的温度范围(即您制作的电阻分压器)。
如果反馈电压发生变化、您将无法满足最大电压、因为 TS 引脚确定电池过热。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。