This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:EMI 问题

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018937/tps40305-emi-issue

器件型号:TPS40305
尊敬的 TI 团队:
我们正在进行最终的 FCC 和 PTCRB 认证、由于电源 IC 产生大量 EMI 噪声、我们在认证中遇到了故障。 我们已确定 TPS40305 IC 是产生主要 EMI 噪声的 IC。 除了 TPS40305、我们还在电源设计中使用了以下 IC 列表。
  • TLV62568DBVR
  • TPS61088RHLR
  • TPS61088RHLR
  • BQ24192RGET
  • LM3478MMX/NOPB
我们已根据要求在所有电源转换器中添加了滤波器电路、铁氧体磁珠和大容量电容器。
 
我想请您安排原理图设计的审查周期、并告诉我们是否需要更正。 这将有助于我们通过最终的 FCC 和 PTCRB 认证。
我们的 TI 销售人员建议我们可以拥有一个私有窗口、在此窗口中我和 TI 可以共享所有机密数据、请您在私有窗口中接受此查询、以便我可以共享电源部分的原理图设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我叫 Peter James Miller、是为 TPS40305转换器提供支持的首席应用工程师、很乐意为您的设计提供帮助。

    请允许我提出几个问题:

    1) 1)您是否未通过传导或辐射 EMI 测试?

    2) 2)您未通过 EMI 测试的频率是多少?

    如果您单击上面的我的姓名、您应该能够向我发送一封包含您的电子邮件的邮件、以便我可以向您发送一个用于共享机密信息的电子邮件地址。  另外、请附上您的 TI 技术销售代表的姓名、以便我将其包括在讨论中。