This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 OVP 测试

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018416/tps53353-tps53353-ovp-test

器件型号:TPS53353

大家好、

我的客户想知道如何测试 TPS53353的 OVP、在另一个 E2E 答案中、我看到:

"您可以使用函数发生器在 FB 节点上强制进行 OV 条件、并通过二极管进行脉冲以实现~5us。 函数发生器上的设定电压大约比基准电压(0.6V)高20%。'

这 意味着我们可以通过二极管在 FB 引脚上添加大约0.72V 的电压、如果没有发生器、我们是否可以使用直流电源为 FB 引脚提供0.72V 的电压?  同时、原始反馈环路输出通过分压器电阻器到达 FB 线、未发生任何变化。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    可以为 FB 引脚使用直流电源、但建议使用二极管、以便不会有任何电流灌入电源。  

    最棒的
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、解决了我的问题。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当 TPS53353检测到过流情况时、它将打开低侧 FET 并尝试通过电感器对输出电压放电。  如果提供了外部电压源、以便在输出电压为零时将 FB 引脚上拉至0.72V、它可以屏蔽一些故障响应和重新启动方面、因为外部电源在输出电压放电的情况下仍将 FB 引脚保持为高电平。

    如果使用直流电源而不是函数发生器、 通常建议使用1MΩ Ω 或更高的漏电阻器将直流电源电压容性地耦合到 FB 引脚、以便产生短时 OVP 脉冲、而不是在 OVP 响应开始后保持 FB 引脚。

    对于此设置、我通常建议:

    1) 1)设置外部电源以提供1V 而不是0.72V 的电压。  这将允许电容器在耦合电容器充电期间为 FB 引脚充电超过0.72V 一段时间。

    2) 2)选择一个电容器、该电容器通过反馈电阻器的并联组合提供10μs μ s 时间常数

    这应提供高于 OVP 阈值的短持续时间 FB 瞬态、而不会在 VOUT 放电后使 FB 引脚保持在 OVP 阈值以上。