This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:当开关处于备份模式时、Load @PMID 获取重新启动

Guru**** 2549250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016286/bq25798-while-switch-in-backup-mode-load-pmid-get-restart

器件型号:BQ25798

在 BQ25798中、我们使用备份模式。 负载连接在 PMID 上。 负载电压为5.1V 和1A。 从正常模式切换到备份模式时、重新启动加载。  

我们使用的是开关频率为1.5MHz 的1S 电池。

我们使用的是单输入源、备用模式和无运输 FET。  

如何解决此重启问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvi、

    您能否提供一个示波器图来显示移除 VBUS 时的 V (PMID)、V (BAT)、I (PMID)、V (VBUS)触发、以显示事件?  您的 VBUS 触发点(REG0x10[B6:7]和 VINDPM (REG0x05)设置是什么?  您是否在 PMID 节点上具有额外的建议电容(2x33uF)?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。

    以下是 V (PMID)、V (BAT)、V (VBUS)在备份模式下触发的示波器图。  

      映像1:. Channel1-VBUS 和 Channel2-PMID (在进入备份模式时)(主器件变为零)  

     图像2:。 Channel1-VBUS 和 Channel2-PMID (在进入备份模式时)(主模式变为零) 放大图像1

     图像3:Channel1-BAT 和 Channel2-PMID (带电源)(在正常模式下)

     图像4:Channel1-BAT 和 Channel2-PMID (无电源)(在备用模式下)

    • VBUS 触发点(REG0x10[B6:7]:默认值(80h)(80%* VINDPM)
    • VINDPM (REG0x05):2Bh (4300mV)
    • 我们在 PMID 处添加了额外的推荐电容器(2x 33uF 钽电容器)。

    此外、为了供您参考、我们在此分享了我们的原理图。

    e2e.ti.com/.../BC25798_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvi、

    充电器似乎工作正常。  在备用模式开启时、PMID 上的负载是否由于轻微下降而重新启动?  如果您在 PMID 上添加更多电容、这是否会阻止重新启动?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Jeff、

    我又增加了1个47uF 钽电容器和1000uF 电解电容器@PMID。  

    此致、

    Urvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Urvi、

    所附为两个示波器图。  一个显示充电器进入备份模式(  禁用看门狗计时器且 EN_BACKUP=1)的某种放大版本 、另一个显示充电器通过 SDA 线进入和退出备份模式。  PMID 为浅蓝色。

    测试设置如下:

    VBUS=5V、VOTG=5V、VBAT=7.6V、ICHARGE = 1A、IINDPM = 3A、 VINDPM=4.7V、BackupModeTrigger=100%、IPMIDload=1A 恒定电流。

    步骤如下:

    I2C 写入以禁用 WD 计时器或 定期写入 WD 位

    I2C 写入 EN_BACKUP_MODE=1

    从 VAC1移除输入电源

    OTG 自动启动、ACDRV1变为低电平

    已重新连接输入电源

    I2C 写入 力_ACFET1_ON=1

    I2C 写入 EN_OTG=0

    延迟一段时间后、充电自动重新启动、EN_BACKUP 自动复位= 1

    这比器件的第一个修订版更简单、因为该修订版需要更多的 I2C 写入以使 EN_BACKUP 自动复位。

     此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的分享。

    进行设置。

    VINDPM=4.7V、BackupModeTrigger=100%

    复位问题已经解决、但经过一段时间(10-15秒内)、负载显示低压 LED 指示。

    与此同时、PMID 电压为恒定 的5V、负载仍进入关断模式。  

    我们使用了 Khadas VIM3作为负载。 在一段时间后、在备份模式下、只有红色 LED 亮起。  

    根据我们的看法、红色 LED 指示低功耗。  

    在此、我共享 了电池备份代码供您参考。

    /******** Battery Backup*******/	
    				 Bat_WriteSingleRegister(0x2E, bat_register.REG2E_ADC_Control | 0x80); //ADC enable bit:7			
    				 Bat_WriteSingleRegister(0x18, bat_register.REG18_NTC_Control_1 | 0x01); //TS ignore
    				 Bat_WriteSingleRegister(0x0F, bat_register.REG0F_Charger_Control_0 | 0x01);   //EN_BACKUP
             Bat_WriteSingleRegister(0x14, 0x27);   //DISCHATGE CURRENT CONFIG (3A)
             Bat_WriteSingleRegister(0x05, 0x2F);   //VINDPM=4.7V
    				 Bat_WriteRegister(0x06, 0x012C);   //IINDPM = 3A
    				 Bat_WriteSingleRegister(0x10, 0xC0);   //VBUS BACKUP 100% VINDPM
             
    					
    /******** re arm back up code added*******/		
    				
              Bat_ReadSingleRegister(0x1B,&AC1_PR);
    				  AC1_PR1 = AC1_PR  & 0x02;
    					if(AC1_PR1 == 0x02)
    					{	
    						Bat_ReadSingleRegister(0x12,&OTG_1);
    						OTG_2 = OTG_1 & 0x40;
    						
    					if(OTG_2 == 0x40)        //Check DIS_ACDRV=1
    					{
    						Bat_WriteSingleRegister(0x16, bat_register.REG16_Temperature_Control | 0x01 );  //BKUP_ACFET1_ON =1
    						Bat_WriteSingleRegister(0x12, bat_register.REG12_Charger_Control_3 & 0x7F );    //DIS_ACDRV=0
    						Bat_WriteSingleRegister(0x13, bat_register.REG13_Charger_Control_4 | 0x40 );    //EN_ACDRV1=1
    						Bat_ReadSingleRegister(0x13,&ACDRV1_1);
    						ACDRV1_2 = ACDRV1_1 & 0x40;
    							if (ACDRV1_2 == 0x40)   //EN_ACDRV1
    							{
    								
    								Bat_WriteSingleRegister(0x12,bat_register.REG12_Charger_Control_3 & 0xBF ); //EN_OTG=0
    								HAL_Delay(5000);
    								Bat_WriteSingleRegister(0x16, bat_register.REG16_Temperature_Control | 0x01 );  //BKUP_ACFET1_ON =1
    							
    						    Bat_WriteSingleRegister(0x16, bat_register.REG16_Temperature_Control & 0xFE ); // BKUP_ACFET1_ON=0
    				        Bat_WriteSingleRegister(0x0F, bat_register.REG0F_Charger_Control_0 | 0x01); //EN_BACKUP
    							}
    					}
    				}
    /******** re arm back up code end*******/			

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvi、

    遗憾的是、我不熟悉作为负载的 Khadas VIM3。  运行 BQ25798的代码显示正确。  只要充电器仍在 OTG 模式下报告、充电器就会正常工作。

    此致、

    Jeff