This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:自举电容值

Guru**** 2386500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040, LMR36510, LMR33610, LM3489, TPS64200, LM3475
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018040/tps54040-boot-capacitor-value

器件型号:TPS54040
主题中讨论的其他器件: LMR36510LMR33610LM3489TPS64200LM3475

我们将 TPS54040应用于需要在100%占空比下以极轻负载运行长达50ms 的应用。  使用建议的0.1uF 启动电容器值、我们无法实现这一点-启动电容器电压降至2.1V UVLO 阈值以下、内部 FET 关闭。  低负载电流不足以下拉开关节点并对电容器重新充电。

我们通过将自举电容器增加到2.2 uF (在工作台上测量)来取得成功、这可以保持足够的电压、使 FET 在所需的50ms 内保持导通状态。  在使用此类高值引导电容器时、是否需要注意任何可能的注意事项?  这是否会导致内部启动充电电路出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    2.2uF 的值比我们推荐的值大很多。  我不会比大约0.47uF 高得多。

    正如您推测的那样、较高的值可能会导致重新充电电路出现问题。

    一种替代方法是在输出端使用较小的预负载、以使引导电容器保持充电状态。

    另一种更好的选择是使用我们的 同步器件之一、该器件可实现接近100%的占空比

    降低压降模式下的开关频率。

    LMR33610或 LMR36510等器件可能会受到一些关注。

    您的输入电压、输出电压和负载范围是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复-遗憾的是、这不是我们希望听到的内容!  由于在压降运行期间输出电流有时实际上为负、因此输出端的简单预负载将不起作用-我们将一个二极管从输出端连接到输入端以实现这一点。

    我们的应用略有不寻常、因为我们不希望实现恒定电压输出-我们实际上已将反馈重新编排为有点不同的内容(抱歉、无法在公共论坛上提供太多详细信息!)。  但是、这意味着我们需要一个具有外部反馈补偿组件的器件、以便我们可以根据要求调整反馈环路响应。

    输入电压范围为6-14V、输出电压可以介于1.6V 到最大输入电压之间 负载电流为150mA。  您是否有任何可能符合此要求的器件?

    如果您在该电压/电流范围内有任何"多"半桥和 PWM 控制器、也会起作用?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以保留大引导电容器。  但是、可能会出现长期问题、从而导致可靠性问题。

    此外、如果您在旅途中遇到问题、TI 将无法提供大量支持、因为您不使用

    器件。

    您可以尝试使用我们的 PFET 控制器之一、例如 TPS64200、LM3475或 LM3489。

    甚至 LDO 都可以工作??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、这就是我们对大电容值电容器的关注。  我们将研究其他解决方案。

    感谢你的帮助。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的。  我将关闭此帖子。

    您可以在需要更多帮助时重新打开。

    谢谢