This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:使用 LMR14020SDDAR 作为 LMR14020SSQDDARQ1的 P2P 替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018325/lmr14020-q1-using-lmr14020sddar-as-p2p-replacement-to-lmr14020ssqddarq1

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020

大家好、

由于  短缺、我的客户正在考虑使用 LMR14020SDDAR (目录版本)来代替 LMR14020SSQDDARQ1。 除了缺乏 展频外、假设 客户 可以 承担  其汽车应用中没有展频选项和 Q100版本的风险、这些 IC 之间是否存在任何物理或电气差异、从而无法将目录器件用作直接替换器件?  

我没有看到 任何明显的规格差异、但注意 到数据表表表表1中 RT 值与 FSW 之间的一些微小差异。  IC 中是否有差异导致目录和 Q100器件之间的 RT 值不同?   除了更换 IC 之外、还需要进行任何其他 BOM 更改?

我非常感谢您迅速响应,因为我的客户迫切需要将目录部件作为替代来源进行审批。   

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

     目录件和 Q100件的内部结构相同。 有关表1和频率计算公式的数据表之间存在一些差异、这是因为我们发布的 LMR14020-Q1比 LMR14020晚、并且我们已经完成了更多测试、以使公式更加珍贵。 您无需更改 BOM。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="474778" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018325/lmr14020-q1-using-lmr14020sddar-as-p2p-replacement-to-lmr14020ssqddarq1/3763530 #3763530"] 目录部件和 Q100部件的内部结构相同。

    如果内部结构相同、则 Q100器件如何具有扩频选项、目录器件如何不具有?  如果您的意思是裸片相同、 是否存在其他物理差异(可能是键合线连接)以在 Q100器件中实现展频、 还是存在任何其他差异 (引线框、裸片连接材料等)?

    谢谢、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户接受了替代、因此 我们可以关闭此选项。