This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:FPWM 引脚复位时的状态

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018100/ucd90160a-fpwm-pins-state-on-reset

器件型号:UCD90160A

大家好、

我们在电路板中使用了 UCD90160A 电源序列发生器。 我们已使用 FPWM2/GPIO6引脚来启用需要启用低电平有效的稳压器之一(默认情况下应为高电平、保持稳压器关闭、并应在根据序列启用稳压器的同时变为低电平)。 当我尝试在 Fusion Digital Power Designer 工具中将引脚设置为低电平有效时,它会向我显示一条注释:FPWM 引脚在复位后驱动为低电平,如下所示

稍后、我了解到 FPWM 引脚在复位时被驱动为低电平。  我的问题是:

1.  如果在 FPWM2/GPIO6引脚上采用低电平有效配置,这会影响我的电源定序,如果器  件 V33A 和 V33D 保持高于 VRESET (最大2.4V),并且器件 RESET 引脚(引脚9)保持高电平到3.3V,从而避免复位。

2.除 V33A 和 V33D 外、任何其他可能性低于 VRESET (2.4V)且 RESET 引脚为低电平、因此 FPWM 引脚会进入 RESET 状态(低电平)并影响定序。  

提前感谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不建议将 FPWM 用于低电平有效使能、因为当器件处于复位和初始化状态时、可能会启用电源、这需要大约~20ms 才能完成。 除了 POR 和硬复位、还有 一个软复位、由 PMBus 命令触发。

    最好更改设计以使其固定。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回复、但电路板已经开发完成、无法更改设计。 那么、还有其他可能的方法来解决这个问题吗? 任何建议都将非常有帮助。

    提前感谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD 复位期间这些电源的 VIN 是否存在? 如果不修改电路板、我认为没有办法解决这个问题? 您必须测试它是否会导致系统出现任何问题。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    是的、在 UCD 复位期间、这些电源上将存在 VIN。 如果我将该电源的 VIN 延迟20ms 以上、这 将解决问题。  

    也是如此  

    [引用 userid="35208" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018100/ucd90160a-fpwm-pins-state-on-reset/3762337 #3762337"]除了 POR 和硬复位之外, 还存在由 PMBus 命令触发的软复位[/quot]

    我没有得到 PMBus 命令触发的软复位。 您能不能简单地详细介绍一下由 PMBus 命令触发的软复位。 我可以克服它吗?、因此除了 POR 之外、不会有任何复位。

    --

    提前感谢、

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您必须查看电源 IC 的数据表、以了解如果在 EN 置位时不存在 VIN、IC 如何工作。  

    您是否测试过系统以了解其工作原理?

    我要描述的是、还有另一种情况是器件将复位。 如果您的系统未发出 SOFT_RESET 命令、则无需担心。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们尚未对系统进行测试以了解其工作原理。 在研究系统之前、我们正在研究解决这一问题的可能方法、以便它不会产生任何问题。  

    供参考、电源 IC 是 TI 的 LMZ31710RVQT。 我们使用 INH 引脚来控制稳压器。 我们使用 MOSFET 来控制 INH。 INH 控制如下所示。

    MOSFET 为 N 沟道增强型。 我们有一个 MOSFET 栅极上的上拉电阻器。 因此、最初将打开 MOSFET、将 INH 接地、从而使稳压器关闭。  UCD_ZU1_VCC_1V2_EN_N 是来自 UCD FPWM/GPIO 引脚的低电平有效使能信号。 因此、最初 UCD_ZU1_VCC_1V2_EN_N 将为高电平、从而保持稳压器关闭。 根据顺序、UCD 将通过使 UCD_ZU1_VCC_1V2_EN_N 为低电平来启用稳压器。  

    您对此有何看法?

    此外、我们的系统不会发出 SOFT_RESET 命令。  

    提前感谢、

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 UCD 处于复位和初始化状态时、UCD_ZU1_VCC_1V2_EN 为低电平以打开 MOSFET。 是否有方法将 ENABEL 更改为高电平有效、从而不会干扰 UCD?

    此致

    Yihe