This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:确认电池组电压高于48V

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019001/bq76940-battery-pack-voltage-confirmation-higher-than-48v

器件型号:BQ76940

您好!

我们正在使用 BQ76940开发 BMS、我们的电池组尺寸为14S、采用 NMC 化学成分。 4.1最大值3.8标称值。

假设电池组电压范围为 54.6V - 42V。 在数据表中、它提到的典型48V 电池组。 除了在硬件中将15节电池配置为14节电池的电池短路功能。

在 使用连接到53V 电池组的硬件之前、我想知道硬件(如果有)和软件配置有哪些变化。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohsik、

    使用53V 电池组时无需进行任何更改。 所提到的48V 电池组来自常见的行业实践、数据表只是说这是使用器件时的一个潜在应用。  

    此致、

    Andrew