请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好!
我们正在使用 BQ76940开发 BMS、我们的电池组尺寸为14S、采用 NMC 化学成分。 4.1最大值3.8标称值。
假设电池组电压范围为 54.6V - 42V。 在数据表中、它提到的典型48V 电池组。 除了在硬件中将15节电池配置为14节电池的电池短路功能。
在 使用连接到53V 电池组的硬件之前、我想知道硬件(如果有)和软件配置有哪些变化。
此致