This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:如果两个 TPS7A52级联在一起、应注意什么

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018801/tps7a52-what-should-be-pay-attention-to-if-two-tps7a52-cascade-together

器件型号:TPS7A52

尊敬的团队:  

在我的应用中、我之前有一个 TPS7A5x LDO、用于将3.3V 转换为2.5V。 但最近、由于负载器件的电源要求更改为1.8V。 因此、我希望与上一个 TPS7A52级联。 我想知道,在这种情况下,应该注意什么? 谢谢。

3.3V->LDO1->2.5V->LDO1输出电容->LDO2输入电容->LDO2->1.8V->LDO2输出电容。  

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、  

    如果我理解得好、您仍将使用从 LDO1流出的2.5V 电源轨连接到系统的其他部件、对吧?  

    如果您不打算使用2.5V 电源轨、则只需从3.3V 变为1.8V。  

    如果您仍然需要第一个 LDO、则仍可以根据需要进行级联。 您必须排列 LDO1的输出电流、以便足以驱动 LDO2。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    是的、您回答正确。 感谢你的帮助。 我想知道我是否应该控制这两个 LDO 的启动序列? 是否应首先为 LDO1和 LDO2加电?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    这一切都取决于所应用的系统、但由于级联(LDO1->LDO2)的性质、 首先打开 LDO1并随后打开 LDO2似乎很自然。 不过、EN 引脚将控制此情况、您可以同时启用两个器件、但在 LDO1提供开启所需的输入电压之前、您将看不到 LDO2的输出。  

    数据表介绍了 LDO 的定序和使能的使用、如果您需要更多的读数 A。  

    最棒的  

    Edgar Acosta