This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:正常使用时电流分流电阻器值高达50A?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018639/bq76942-current-shunt-resistor-value-for-up-to-50a-normal-use

器件型号:BQ76942

您好!

对于可处理8S LiFePO4电池组高达50A 电流的应用、建议使用哪种分流电阻值?  为了使电压低于200mV 限值、我可以使用4m Ω、但电阻器必须处理10W 的功率。  如果我并联使用两个8m Ω、它们只需处理5W 的电流。

在 BQ76942数据表的布局指南下的第18节(第75页)中、我担心以下语句:"该器件旨在支持1 mΩ 感应电阻器。"  使用4m Ω 感应电阻器是否合理?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、4m Ω 感应电阻器是可行的(以及其他大于1m Ω 的电阻器)。 尽管如此、这会使您接近200mV 的动态电压范围限制(最大50A 时)。 因此、建议减小感应电阻器的尺寸(在3m Ω 和50A 电流下、可实现更安全的150mV 和7.5W 功耗)。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew